{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Used Plastic Material Details in PM3200

1- Weights of plastic or other flammable materials (printed circuit boards)

Approximately 240 grams per meter


2- Plastic details (Yellow Card- number according to UL 94) / the UL94 Flammability classification

Enclosure material :  Lexan  505RU or Lexan 945, rated V0.
Panel cover(Lens) material : Lexan  923A , rated V2.
Attached UL yellow card for the plastics.

슈나이더 일렉트릭 Korea