{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What will cause the ATV71 not to pass the encoder test?
Issue:
Encoder Test ATV71 not passing.

Product Line:
Altivar 71

Environment:
All serial numbers

Cause:
The VFD will not pass the encoder check test.

Resolution:
1).  Check [Number of pulses] (PGI) and [Encoder type] (EnS)
2).  Check that the encoder’s mechanical and electrical operation, its power supply and connection are all correct.
3).  If necessary, reverse the direction of rotation of the motor or the encoder signals

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군