브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the DC bus level at which the Brake resistor engages for the ATV312 Drives?
Issue:
DC bus level at which the Brake resistor engages for the ATV312 drives

Product line:
ATV312, Altivar 312

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
The internal transistor will output to a Brake resistor at the following voltage levels:

For 200-240V drives, the DC bus level is 379V
For 380-480V drives, the DC bus level is 792V
For 575V drives, the DC bus level is 948V