브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the Altivar 312 drive be powered up with an external control voltage?
Issue:
External control voltage to power up an ATV312 drive.

Product Line:
ATV312

Environment:
All serial numbers for ATV312

Cause:
To program the drive with external voltage

Resolution:
No.  The VFD needs full supply voltage to power and program the drive.