브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Routing register for L9_MSTR control block with M580 native ethernet port
After completing a conversion of a LL984 project from ModSoft, ProWrox or Concept to Unity Pro the new L9_MSTR function block needs to be modified to operate properly with an M580 CPU native ethernet port.  The high byte or MSB of the 4th implied word in the control array must be set to address 254 or 16#FE in order for the block to communicate out from the M580 native ethernet port