{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Are the ATV630 and ATV930 drives 6 pulse or 12 pulse type drives?

Issue:
Are the  ATV630 and ATV930 drives are 6 pulse or 12 pulse type drives?

Product Line:
ATV600 and ATV900 series process drives

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Information not available in current literature.

Resolution:
The ATV600 / ATV900 series contain 6 pulse rectifier sections with built-in DC chokes giving about 48% THDi.

ATV660 and ATV960 enclosed drives are also 6 pulse.
ATV680 and ATV980 drives are Active Front End (AFE) drives with low harmonics and the ability to regen excess energy back onto the line power.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군