브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What does 410 at the end of the ATV312 part number mean? Example: ATV312HD11N4410.
Issue:
"410" Suffix on the ATV312HD11N4410.

Product Line:
ATV312

Environment:
Part numbers ending in 410

Cause:
N/A

Resolution:
This is a custom modified version of the ATV312 that is only sold to the customer who had it customized.
A standard ATV312 will not work in it's place.  It has to be ordered through the OEM.