브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the Altivar drive's freewheel stop function, be use with a normally open contact ?
Issue:
Altivar drive's freewheel stop function assigned for make or break activation.

Product Line:
Altivar

Environment:
ATV61 ATV71 ATV312 ATV12, ATV32

Cause:
Normally open contact close to freewheel

Resolution:
No option in the drive settings to reverse the freewheel logic function.
Assigned logic input, must be active +24vdc (made)  break to trip.