{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which is the consumption of the BCPM main boards and the adapter boards?
The current draw of the BCPM main board with all four daughter boards is approximately 30mA.
The board is fused at 500mA so even in case of catastrophic failure it could not draw more than that.

슈나이더 일렉트릭 Korea