{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the impedance of DC Choke used with the ATV630 or 930 drives?
Issue:
Is additional line reactor needed with the process drives?

Product Line:
Altivar 600
ATV630, ATV650
Altivar 900
ATV930, ATV950

Environment:
All

Resolution:
The internal DC chokes provide a impedance between about 2 and 3.5%, depending on the drive.
If higher total impedance is needed, then a line reactor can be added up to max 5% total impedance (built-in plus additional combined).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군