{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Does the W870-8135 NetShelter key work on the combination handle AR8132A?
Issue:
A customer claims that their new AR8132A door handles can be opened with the standard NetShelter 333 key: W870-8135.

Product Line:
NetShelter SX, AR8132A

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
The AR8132A uses a different key, but the standard 333 key will also open the lock.

Resolution:
The AR8132A will accept any key similar when the combination is set to the factory default of 000.
Once a new combination is set, only the key included with the AR8132A will open the lock.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군