브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: How to configure the BMENOP0300 as a client
Issue
The goal of this video is to demonstrate how to configure a BMENOP0300 IEC61850 communications module as a client.

Product Line
BMENOP0300

Environment
Windows 10, Unity

Resolution

SE USA Product Range URL
https://www.se.com/ww/en/product-range/61938-modicon-x80-i-os?Nrpp=10&Nr=AND(P_visibility:1,product.siteId:700002,OR(product.catalogId:catalog10007))&N=1329594164&No=20