브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the ATV312 compatible with the VW3A1006 HMI Keypad?
Issue:
Is the VW3A1006 keypad compatible with the ATV312?

Product line:
ATV31, ATV312

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Firmware Compatibility

Resolution:
Yes, the VW3A1006, VW3A1007, and VW3A1101 keypads are compatible with the ATV312 series drives.