{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Are spacers available for the leveling feet of NetShelter cabinets?
Issue:
It may be difficult to level a row of cabinets using the leveling feet only due to height differences in the concrete pad.

Product Line:
NetShelter SX, SV

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Cabinet rows need to be leveled.

Resolution:

Please use AR7605 spacer kit. Each kit includes 160 pieces: (120 x 8mm) and (40 x 2.25mm)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군