{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Power Monitoring Expert v8.x & 9.0 –EM6436 dual source meter consume S type license instead E type.
Issue
In PME v8.x and 9.0 when EM6436 dual source meter is added in MC, it consumes High-End device license instead of Entry Range device license.

Environment
PME Licensing

Cause
This appears to be a bug in PME v8.x and PME 9.0.

Resolution
Run attached hotfix (exe) file where PME is installed.

Note: In case of distributed architecture, run exe in Application Server.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군