{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What does the suffix "C" mean on ATV212W***C?
Issue :
Suffix "C" on ATV212W***C

Product Line :
Altivar Drive

Environment :
ATV212W

Resolution :
The C1 filter is base on IEC standard, a European standard that is not applicable to the US standard. This standardization will only matter during inspection which, if the unit will be used for US purposes, it will not be an issue.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군