브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the replacement external reset button for Class 8536 Type SAG, Type SBG, or Type SCG starter?
Issue:
What is the replacement external overload reset button on the 8536 Type S starters?

Product line:
NEMA starter, 8536 Type SAG SBG SCG (, sizes 00, 0, 1)

Environment:
NEMA and Definite Purpose Contactors and Starters

Cause:
Replacement parts

Resolution:
Part number for the external reset bar/button is 9066SC1.