{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can you turn off the ILF internal communications fault on the ATV320 drive?

Issue:

Can you turn off the ILF internal communications fault on the ATV320 drive?

Product Line:

ATV320 Drive with an option card installed.

Environment:

All

Cause:

Connection issue between the option card and the Drive.

Resolution:

No you can not turn off this ILF fault detection. You will get the fault if the option card and the drive stop communicating.

Also note that the drive has to be power cycled to clear the fault.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군