EOCR의 종류는 n형(fail-safe모드)와 r형(non-fail-safe모드)2종류가 있는데 장,단점을 설명해 주셨으면 합니다.
N형(Fail-safe모드)이란 EOCR의 A1과 A2단자에 조작전압이 정상적으로 인가됨과 동시에 내부출력 Relay가 여자되어 a접점(98-97)은 Close되고 b접점(96-95)은 Open되어 Sequence가 정상적으로 구성되는 것을 의미합니다. 다른 용어로는 자기진단기능 또는 무전압해방기능(NVR)이라고도 하며 모터의 완벽한 보호를 위해서...