게이머를 위한 UPS 런타임
게임에서 온라인 상태를 유지하는 것은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 사소한 깜박임도 작업 중단의 원인이 될 수 있습니다. APC Back-UPS ™ Pro Gaming으로 온라인에서 계속 게임을 즐기십시오.

게임용 UPS로 온라인 상태 유지
라우터 전원 공급
정전 시에도 인터넷에 연결할 수 있도록 라우터를 게임 UPS에 연결해야 합니다.
라우터 또는 모뎀?
모뎀과 라우터는 일체형과 분리형이 있습니다. 모뎀과 라우터가 서로 분리된 경우 두 장치 모두 백업 전원이 있어 온라인 상태를 유지할 수 있는지 확인하십시오.
인터넷 확인
인터넷 설정에 대해 궁금한 점이 있으면 공급업체에 문의하여 백업 전원이 필요한 장치를 확인하십시오.
게임 UPS 런타임
전원이 꺼지고 게임 UPS에서 실행 중인 경우 전원을 무한대로 사용할 수는 없습니다. 승리를 위한 중요 시간을 연장할 정도로만 전원을 확보할 수 있습니다. 스트리머들은 팔로어들에게 작별 인사를 하고 전원을 끌 시간을 갖게 됩니다. 런타임은 설정 및 사용량에 따라 다릅니다.
게임 UPS는 장비에 얼마나 오랫동안 전원을 공급합니까?*
Nintendo® Switch(180W)35분
Xbox® Series X(325W)15분
PlayStation® 5(380W)11분
게임 노트북(275W)20분
게임 PC(475W)10분
필요한 백업을 확보하십시오.
강력한 1320W/2200VA UPS로 중요 장비를 보호할 수 있습니다. 배터리 백업 및 서지 보호 콘센트를 통해 연결을 유지할 수 있습니다. 3개의 USB 포트 덕분에 장치를 쉽게 충전할 수 있습니다.