0.1에서 630A까지 고정 세팅을 가진 전자접촉기로, 옵티멈 제품 대비 30% 저렴한 가격으로 소비자의 사랑을 받고 있는 제품입니다. 90년간 축적된 모타스터의 기술 노하우를 바탕으로 경쟁력 있고 사용자 친화적인 솔루션을 제공합니다.
- 선택편의성
0.1A~630A 정격 전류 선택 가능 및 다양한 제품 구성으로 보다 쉬운 솔루션 선정 가능
- 설치편의성
새 패널 또는 기존 모터 제어 장치에 호환 가능하며, 케이블링의 양과 소요시간 단축 가능
- 사용편의성
다양한 솔루션을 통해 재고를 줄이고 설계를 단순화