이점

85,000개 이상의 ECOFIT 솔루션이 다양한 비즈니스 부문에 제공됩니다.

23개의 주요 브랜드. 슈나이더 일렉트릭이 아닌 다른 설치 기반 개조를 위한 솔루션도 제공합니다.

슈나이더 일렉트릭은 배전 인프라의 안전성, 신뢰성 및 수명을 개선하기 위해 전 세계 최고의 노하우와 장비 전문성과 광대한 리소스를 전 세계 최고의 수준으로 제공합니다.
ECOFIT 알아보기
진화하는 업계 표준 및 법률 준수
슈나이더 일렉트릭의 제안은 낡은 전기 장비를 새 장비로 부분 또는 완전히 교체하는 것입니다. 수명 연장, 가용성 및 운영 신뢰성 향상을 목표로 합니다. 여기에는 MV 회로 차단기, 보호 계전기, LV 회로 차단기 및 드로어의 교체와 IEC, ANSI/Nema 또는 GOST 표준과 호환되는 새로운 솔루션이 포함되어 있습니다.
더욱 빠르고 비용 효율적인 현대화
사전 제작식, 테스트 및 검증된 솔루션으로 스위치기어를 업데이트하여 기존 설비에 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다.
마음의 안정
세계 최고 수준의 전기 개폐기 현대화 전문 기술을 보유한 원제조사의 장비에 대한 보증 기간을 연장하여 테스트를 거친 솔루션을 활용하십시오.
연결성 및 지속 가능성 개선
슈나이더 일렉트릭의 솔루션은 스위치기어를 업데이트하므로 연결된 디지털 기술을 활용하여 운영 효율성을 높이고 환경 영향을 최소화할 수 있습니다.
더욱 지속 가능한 운영
노후한 구성 요소와 오래된 구성 요소만 교체하면 실행 가능한 요소를 유지하고 재활용 비용을 줄일 수 있습니다.
배전망 ECOFIT
저압 및 고압 개폐기 장비를 현대화하고 업그레이드하는 경우 기존 인프라를 파괴할 필요가 없습니다. 슈나이더 일렉트릭의 개조 현대화는 적절한 개폐기 유지보수와 결합되어 설비의 신뢰성을 개선하는 동시에 ECOFIT - Green Premium™ 서비스를 통해 더 높은 지속 가능한 성능을 달성합니다.
주문할 준비가 되셨습니까?
온라인으로 영업 관련 질문을 시작하면 전문가가 연락드립니다.