배포 솔루션
EcoStruxure™ IT
배포 솔루션배포 솔루션은 즉시 사용 가능한 표준 솔루션 또는 맞춤형 솔루션을 통해 조직이 EcoStruxure IT 솔루션을 효과적으로 구축 및 활용하고 그 가치를 극대화할 수 있도록 지원하며, 수명 주기 전반에서 발생하는 기술 및 운영 관련 문제를 해결합니다.
_BUILDER.IORectangle.webp)
표준 솔루션 또는 맞춤형 솔루션
위험 없이 유연성 확보
표준 솔루션 또는 맞춤형 솔루션명확하고 예측 가능한 결과를 통해 제공 사항을 정확히 파악할 수 있습니다.
필요한 시점에 지원 제공
전문 지식에 손쉽게 접근
필요한 시점에 지원 제공고도로 훈련된 기술 전문가들이 계획한 성과를 달성할 수 있도록 지원합니다.
모든 요구 사항 충족
계획대로 진행
모든 요구 사항 충족프로젝트 거버넌스를 통해 진행 상황을 파악하고 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.

확실한 계획, 설계 및 구축
모범 사례 기반 방법론을 통해 최소한의 위험으로 신속한 배포를 보장합니다.
설치 및 구성
전문가가 EcoStruxure IT의 설계, 설치, 구성, 테스트 및 배포를 수행합니다.혁신을 통한 접근
에너지 절감 실현Telecentro는 혁신적인 데이터 센터 기술을 통해 에너지 사용을 줄입니다. EcoStruxure IT가 신뢰성과 확장성을 갖춘 솔루션을 통해 어떻게 지속가능성 목표를 지원하고 효율성 향상에 기여하는지 확인해 보십시오.
도구 및 리소스
궁금한 점이 있으십니까?
EcoStruxure IT에 대해 자세히 알아보기EcoStruxure IT 솔루션에 대해 자세히 알아보거나 라이브 데모를 요청하시겠습니까?

도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.
자주 묻는 질문:
1. EcoStruxure IT 배포 솔루션이란 무엇입니까?
EcoStruxure IT 배포 솔루션은 조직이 EcoStruxure IT 소프트웨어를 설치, 구성 및 최적화할 수 있도록 지원하는 표준 또는 맞춤형 서비스를 제공합니다. 또한 전 과정에 걸쳐 올바른 구축, 운영 준비 상태 확보, 장기적인 가치 실현을 보장합니다.
2. 어떤 유형의 배포 서비스가 포함되어 있습니까?
서비스에는 설치 및 구성, 소프트웨어 맞춤화, 사용자 및 관리자 교육, 마이그레이션 지원, 원활하고 효율적인 배포를 보장하기 위한 지속적인 기술 지원이 포함됩니다.
3. 배포 솔루션은 구현 과정에서 위험을 줄이는 데 어떻게 도움이 됩니까?
배포 솔루션은 검증된 모범 사례, 명확한 프로젝트 거버넌스, 전문가의 가이드를 통해 예측 가능한 결과를 제공하고, 다운타임을 최소화하며, EcoStruxure IT 소프트웨어가 초기 단계부터 올바르게 배포되도록 지원합니다.
4. EcoStruxure IT 배포 솔루션은 조직의 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있습니까?
네. 조직은 즉시 사용 가능한 표준 서비스 또는 특정 기술 환경, 운영 요구 사항, 통합 필요에 맞춘 완전 맞춤형 배포 중에서 선택할 수 있습니다.
5. EcoStruxure IT 배포 솔루션은 누구에게 가장 커다란 이점을 제공합니까?
IT 팀, 시설 관리자, 운영 책임자는 적절한 구성과 최적화를 통해 전문가의 지원, 효율적인 구축, 가치 실현 기간 단축 및 시스템 성능 향상이라는 이점을 얻을 수 있습니다.