AI 데이터 센터 소프트웨어로 구현하는 AI 팩토리의 지능형 운영
전원, 냉각, IT를 통합하는 실시간 인텔리전스로 AI 팩토리를 운영하여 성능, 탄력성 및 효율성을 극대화하십시오.

AI 데이터 센터 운영 소프트웨어는 작업자가 통합 AI 팩토리 소프트웨어 플랫폼을 통해 AI 팩토리를 실시간으로 제어, 최적화 및 확장할 수 있도록 지원하는 인텔리전스 계층 역할을 합니다. AI 워크로드로 인해 전력 밀도와 운영 복잡성이 매우 높아짐에 따라, AI 데이터 센터용 DCIM 및 고급 분석 도구와 같은 지능형 시스템은 성능을 모니터링하고 의사결정을 자동화하며 지속적인 가동 시간을 유지하는 데 필수적인 요소가 되었습니다. 이러한 솔루션은 보다 폭넓은 데이터 센터 수명 주기 소프트웨어 전략의 일부로서 분산된 환경을 유기적으로 연결된 운영 시스템으로 전환하고 전원, 냉각 및 IT 인프라 전반에서 실시간 가시성, 예측 인사이트 및 자동화된 제어를 제공합니다.

실시간 운영의 복잡성
AI 팩토리는 방대한 원격 측정 신호를 생성하며, 성능, 이상 징후 및 안정성을 관리하기 위해 거의 실시간에 가까운 데이터 처리가 필요합니다. AI 데이터 센터 운영 소프트웨어는 모니터링과 더 빠른 의사결정을 지원합니다.전원, 냉각 및 IT 전반에서 실시간 가시성, 고급 분석, 자율 최적화를 제공하여 AI 팩토리를 운영할 수 있도록 지원하는 종합 AI 팩토리 소프트웨어 플랫폼입니다.
ETAP 디지털 트윈 및 전력 시스템 분석
AI 데이터 센터 전력망을 위한 실시간 운영 인텔리전스, 시스템 최적화 및 시나리오 분석을 지원하는 고급 전력 시스템 모델링, 모니터링 및 분석 소프트웨어입니다.EcoStruxure™ Power Monitoring Expert
AI 데이터 센터 전반의 배전 상황을 깊이 있게 파악할 수 있도록 지원하는 실시간 전력 모니터링 및 분석 소프트웨어로, 작업자가 효율성, 신뢰성 및 전력 품질을 안정적으로 유지할 수 있도록 지원합니다.AI 데이터 센터 운영 소프트웨어란 무엇입니까?
AI 데이터 센터 운영 소프트웨어는 AI 데이터 센터 소프트웨어와 DCIM을 결합한 통합 플랫폼으로, 전원, 냉각 및 IT 시스템 전반에서 실시간 모니터링, 제어 및 최적화를 지원합니다. 작업자는 이 소프트웨어를 통해 중앙화된 가시성, 실행 가능한 인사이트, 자동화 기능을 확보할 수 있으며, 복잡한 AI 워크로드를 효율적으로 관리하면서 신뢰성, 확장성 및 지속적인 가동 시간을 유지할 수 있습니다.
AI 팩토리는 매우 큰 규모와 높은 복잡성을 바탕으로 운영되기 때문에 지속적인 성능 조정과 시스템 간 조율이 필요합니다. 이러한 이유로 지능형 운영은 필수적입니다. AI 팩토리 소프트웨어 플랫폼은 실시간 모니터링, 자동화 및 고급 분석을 통해 성능을 최적화하고, 에너지 효율을 높이며, 가동 시간을 유지할 수 있도록 지원합니다. 이러한 플랫폼이 없으면 작업자는 고밀도 AI 워크로드를 효과적으로 관리하거나 장기적인 운영 탄력성을 확보하기 어렵습니다.
소프트웨어는 지속적인 모니터링과 분석을 통해 데이터 센터에서 예측 유지보수를 가능하게 함으로써 가동 시간과 탄력성을 높입니다. 장애가 발생하기 전에 이상 징후를 조기에 식별하고, 근본 원인을 파악하며, 대응 조치를 자동화합니다. 이러한 선제적 접근 방식은 예기치 않은 다운타임을 줄이고 수작업 개입을 최소화하며, AI 워크로드가 동적으로 변하는 환경에서도 핵심 인프라 전반의 일관된 성능을 유지할 수 있도록 지원합니다.
네. AI 데이터 센터 운영 소프트웨어는 AI 지원 진단, 지능형 워크플로, 실시간 제어 시스템을 통해 자동화를 지원합니다. 수작업을 줄이고 대응 속도를 높이며 시스템 성능을 자동으로 최적화하여 운영을 간소화합니다. 이를 통해 작업자는 갈수록 복잡해지는 AI 환경을 더욱 효율적으로 관리하는 동시에 높은 수준의 신뢰성, 확장성 및 운영 일관성을 유지할 수 있습니다.
그리드에서 칩으로, 칩에서 냉각기로, 확장 가능한 AI를 지원합니다.
검증된 AI 데이터 센터 참조 패턴(ANSI/IEC) 및 선택 가이드
AI 인프라 모델링을 위한 ETAP 및 NVIDIA Omniverse 기반 OpenUSD 디지털 트윈
800VDC 아키텍처, 랙 단위 전력 및 탄력적인 에너지 분배
고밀도 AI 워크로드를 위한 다이렉트-칩 냉각, 침지식 냉각 및 하이브리드 냉각
모듈형 포드 및 화이트 스페이스 모듈(준비 시간)
도움이 필요하신가요?
제품 선택기
애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.
견적 받기
영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.
구매처
해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.
지원 센터
한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.