브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

새 보고서

디지털 그리드 제공
새로운 보고서는 최신 트렌드 및 혁신적인 솔루션이 배전 유틸리티에 어떤 영향을 미치는지 설명합니다. 관련 과제를 해결하고 성공하기 위한 전략을 살펴봅니다.
보고서 보기
Illuminated skyscrapers of Manhattan at sunset, New York City, USA

배전 관리 시스템 장점

발전소 제어실에서 기술 과제를 해결하고 있는 운영자, 지속 가능성 보고
분산 네트워크에 대한 명확하고 일관된 실시간 뷰 그리고 예측되고 사료적인 뷰를 제공합니다.
전화기와 태블릿을 사용하고 있는 송전선 기술자, 지속가능성 보고, 사물 인터넷
시스템 운영자, 배정 담당자, 현장 직원, 계획 수립 엔지니어, 신뢰성 분석가 및 관리자가 네트워크 그리드 정보의 동일한 권한의 대표자로서 접속하여 한 팀으로 일할 수 있도록 합니다.
전기 변전소, 배전
상황을 공통적으로 인식하여 빠르게 변화하는 다양한 환경에서 그리드 운영을 효율적이고 안정적으로 관리할 수 있도록 합니다.
변압기 작업을 하고 있는 전기 기사, 배전
네트워크 신뢰성 향상, 운영 효율성 개선, 운영 비용 절감, 안전성 증가, 보안 강화, 규정 준수 지원, 자산 활용률 개선 그리고 표준 기반 통합을 지원합니다.

EcoStruxure™ ADMS

종합 네트워크 관리 솔루션인 EcoStruxure ADMS를 통해 전력을 더욱 안정적이며 안전하고 효율적으로 관리할 수 있습니다. 업계 최고의 시스템을 사용하여 그리드를 최적화하십시오.
EcoStruxure ADMS 살펴보기

오디오북 듣기

ADMS: 배전 시스템 운영의 기반

DSO는 높은 DER 침투에 대처해야 합니다. ADMS는 다양한 조건에 실시간으로 적응할 수 있도록 지원하는 전문 소프트웨어 도구를 제공합니다. 백서를 읽거나 QR 코드를 스캔하여 오디오북을 듣고 가장 유용한 기능을 찾아보십시오.
백서 읽기

전기 공사에 가치 제공

SA Power Networks

SA Power Networks는 EcoStruxure Grid를 통해 방대한 네트워크를 안정적으로 모니터링하고 관리할 수 있습니다.

Enel

Enel은 EcoStruxure Grid 솔루션으로 그리드를 업그레이드하여 청정 에너지 프로비저닝을 가속화했습니다.

SICAE France

프랑스 공사 중 하나인 SICAE는 EcoStruxure ADMS를 사용하여 그리드를 최적화하고 분산된 에너지 통합을 효율적으로 관리합니다.

수요 관리 작동

에너지 피크가 요구될 때 EcoStruxure ADMS의 해결 방법은 무엇입니까?

그리드 안정성 보호

EcoStruxure ADMS를 통해 폭풍이 닥치기 전에 네트워크를 보강하고 그 이후에 그리드를 정비할 수 있습니다.

새로운 가능성을 선보이는 EcoStruxure™ Grid

Ecovirxure Grid는 향상된 유연성과 복원성을 통해 공익사업에 이점을 제공하며, 상용, 산업 및 기업 전기 소비자에게 새로운 접근 방식을 활용할 수 있습니다.

참고자료