순환 경제란?
순환 경제란 제품 수명 주기를 최대한 연장하고 폐기물을 최소화하는 것을 주된 목표로 하는 상품, 자원 및 서비스의 생산 및 소비에 대한 접근 방식입니다. 슈나이더 일렉트릭은 제품의 수명이 다했을 때 재사용, 재활용, 공유, 수리, 임대 또는 보수할 수 있는 방법을 생각합니다. 이러한 노력을 통해 당사는 지속 가능한 방식으로 더 많은 가치를 창출하고 있습니다.
순환 경제에 대한 슈나이더 일렉트릭의 접근 방식은 무엇입니까?
슈나이더 일렉트릭은 모든 활동에서 지속 가능한 성과, 환경, 비즈니스 및 재무 목표를 가장 중요하게 여깁니다. 당사의 주요 목표는 제품 수명 주기의 모든 단계를 변화시키고 지속 가능성을 높이는 것입니다. 슈나이더 일렉트릭은 친환경 에너지 생산과 관련된 현재와 미래의 요구 사항과 규정을 준수합니다. 슈나이더 일렉트릭은 친환경 자재를 도입하고 주요 자원의 사용 방식을 최적화하고 있습니다. 당사는 지속 불가능한 물질 및 에너지 낭비를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
슈나이더 일렉트릭의 순환 접근 방식은 어떤 단계들로 구성되어 있습니까?
슈나이더 일렉트릭은 설계, 생산, 운영의 세 단계로 지속 가능한 성능 접근 방식을 도입하고 있습니다. 설계 단계는 자재의 최적으로 사용할 수 있는 방법을 검토하고, 전기 에너지 낭비를 줄이며, 지속 불가능한 물질의 사용을 줄이는 것입니다. 생산 단계는 에너지 공장을 친환경적으로 바꾸는 방안을 고려하고, 지속 가능한 포장을 제공하며, 제품의 기계적 또는 전기적 성능을 손상시키지 않으면서 재활용 자재를 재사용하는 단계입니다. 운영 단계에서는 제품 수명 주기를 개선하기 위해 장비, 자산 관리 및 서비스 관리를 업그레이드하고 현대화하는 데 중점을 둡니다.