데이터센터 수명 주기 서비스: 평가

    데이터센터 성능을 정확하게 평가하여 가동 시간을 최대화하고 에너지 소비를 절감하며 비용을 최소화합니다.

    Middle-aged man studying to further his education, sustainability.

    Challenges

    ROI를 최고로 높이려면 성과를 측정하고 분석해야 합니다.

    데이터센터 수명 주기 서비스

    데이터센터 수명 주기 서비스
    • Solution

      슈나이더 일렉트릭의 통합 솔루션은 위험성, 신뢰성 및 용량을 포함한 데이터센터 평가와 분석을 단순화합니다.  평가 기능에는 다음이 포함됩니다.
       
      • 아크 플래시 평가
      • 차단기 조정 사례
      • 역률 적용 사례
      • 적외선 온도 기록법
      • CFD 분석
      • 부하 흐름 연구
       
      이러한 평가는 에너지 관리 및 비용 절감을 이끌어냅니다.
    • Value Proposition

      슈나이더 일렉트릭의 전문가는 자동화 도구와 성공 사례를 활용하여 최대의ROI를 창출할 수 있도록 도와드립니다.
       
      슈나이더 일렉트릭은 표준화되고 검증된 방법론을 사용하여 데이터센터를 평가하는 7,000명 이상의 전문가를 보유하고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 평가는 안전 및 용량, 열악한 효율 계수, 폐기 방법 등 기타 심각한 요소가 평가 및 식별됩니다.
    • Differentiation

      • 슈나이더 일렉트릭은 전 세계 어느 기업보다 차단기 설정에 대한 연구와 아크 플래시 평가를 활발히 수행하여 데이터센터의 안전과 가용성을 보장합니다.
      • 슈나이더 일렉트릭은 전력, 냉방, IT실 및 보안을 위한 완전한 평가 서비스 포트폴리오를 제공하며, 전담 서비스 팀이 포괄적인 고객 지원 서비스를 제공합니다.
    데이터센터 전력 관리에 대해 논의 중인 슈나이더 일렉트릭 기술자

    적용 분야

    비즈니스와 IT 요구사항이 바뀌어도 데이터센터 소유자가 생각하는 시설의 수명에 관계없이, 물리적 인프라 시스템은 시설 설계의 성능 사양에 지속적으로 부합해야 합니다. 관리팀의 데이터센터 수명 주기와 이들의 연관성에 대한 이해는 이를 실현하는 데 도움이 됩니다. 각 단계에 어떤 일이 발생하는지, 주요 관리 작업은 무엇인지, 어떤 위험요소가 존재하는지, 다음 단계에 어떤 영향을 미치는지와 같이 더 큰 그림을 이해하면 조직이 데이터센터의 비용, 구축 속도, 가용성, 효율성에 대한 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

    Benefits

    • 데이터센터에서 태블릿을 들고 있는 남성, 데이터센터 관리, 데이터센터 운영
       
      • 안전성 및 위험성 평가 
      • 가용성 검증 
      • 보안성 평가
      • 인증 서비스
      • 에너지 관리 평가
    • 데이터센터실 내부, 데이터 솔루션, 데이터센터 관리
       
      • 비용 절감
      • 예방을 위한 유지보수 및 자산 관리
    • 빅 데이터 분석 화면 앞에서 통화 중인 젊은 남성, 지속 가능성 보고
       
      • 비즈니스 이슈 및 기술 문제 해결 지원
      • IT실, 전력, 냉방 및 보안 현장 및 원격 모니터링