Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Is a TVSS unit catalog number TVS4EMA16A compliant with specification UL1449 3rd edition?
Issue:
Is a TVSS unit catalog number TVS4EMA16A compliant with specification UL1449 3rd edition?

Product Line:
TVSS.

Environment:
Products sold in the United States.

Cause:
Product features.

Resolution:
Yes, a TVSS unit TVS4EMA16A has a UL1449 3rd edition listing, and has an identification sticker on the inside of the unit that indicates this.
NOTE: The TVS4EMA16A is obsolete and replaced by the SSP04EMA16 (in a NEMA 1 enclosure or SSP04EMA16S in a NEMA 4 SS enclosure) and the SSP04EMA16 is UL1449 5th edition listed.


CTA-ID : 2053576

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Изделие:
Узнайте больше
Изделие:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки