{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Сообщите, пожалуйста, допустимые отклонения от номинального напряжения для мотор-редукторов, используемых в автоматических выключателях Compact NS/NSX и Masterpact NT/NW.
Допустимые отклонения от номинального напряжения для мотор-редукторов, используемых в автоматических выключателях CompactNS/NSXи MasterpactNT/NW, соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60947-1-2014 п. 7.2.1.2. В соответствии с данным стандартом нижняя граница составляет 85% от номинального напряжения (Uном), верхняя граница составляет 110% от Uном. Если указывается диапазон рабочих значений, 85% должно относиться к нижнему пределу диапазона, 110% - к верхнему. Например, для мотор-редуктора указано номинальное напряжение 200-240 В, минимальное значение составит 0,85*200 = 170 В, а максимальное значение составит 1,1*240 = 264 В.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: