Helpв среде программирования имеет расширенные возможности.
Для выхода в режим поиска достаточно нажать на иконку со значком «?».
Размещается справо в ряду иконок или нажать в командной строке на «Help».
После нажатия появляется вниз спадающее меню, перемещаем курсор к «Find ...» и левой кнопкой «мышки» входим в меню «Help».
В верхней части отображается «UnityProHelp» и далее после ряда иконок представлены три закладки поиска.
Первая закладка – «Contents» помощь по оглавлению,
вторая закладка – «Index» помощь отсортирована по индексу в алфавитном порядке и
третья закладка – «Help» помощь в поиске слова или фразы.
Если фраза поставлена в «кавычки», тогда будет поиск всей фразы, если без кавычек тогда будет искаться каждое слово из фразы.
"Кавычки" необходимо использовать в виде (верхних двух запятых) - представлен пример "%S13 "
Справо от строки поиска расположен треугольник с помощью, которого можно осуществлять ввод команд таких как «И-andИЛИ-or… ».
После поиска будут выделены слова или фраза в тексте найденной информации.
Внутри многих всплывающих окон присутствует клавиша «Help».
При нажатии на данную клавишу предыдущее окно с поиском автоматически закрывается и открывается по клавише всплывающего окно.
В строке поиска сохраняются последние поиски слов и фраз, но результаты предыдущего поиска сбрасываются.
Примечание
С версии UnityPro V14.0 имеет название EcoStruxure Control Expert.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан