У контроллера Premium есть два вида шасси:
- без расширения и
- расширяемые.
Без расширения шасси используются только в малой комплектации и где не потребуется расширение и использование дополнительных шасси.
Шасси без расширения на 6, 8, 12 платомест и с расширением на 4, 6, 8, 12 платомест.
Максимальное количество расширяемых шасси зависит от типа выбранного процессора и данная характеристика приведена в каталоге:
приводим только некоторые характеристики по процессорам начиная с TSX P57 304M и выше
- 16 (расширение шины Bus X - не более 250 метров) для 4 / 6 / 8 слотов
- 8 (расширение шины Bus X - не более 250 метров) для 12 слотов
Если используются шасси с расширением необходимо заказывать терминаторы линии, заказной номер TSXTLYEX.
Количество терминаторов линии в комплекте 2 штуки, необходимо в каждом ответвлении линии ставить данные терминаторы, подробная информация в каталоге на стр.1/10.
Особо обращаем Ваше внимание, что должны присутсвовать два терминатора "А" и "В".
Не допускается использование "А/А" или "В/В", это встречается у заказчиков на больших объектах.
Ответ на вопрос: Что выгодней использовать?
Зависит от необходимости расширения шасси.
Мы рекомендуем использовать шасси без возможности расширения, если это возможно,
так как наработка на отказ шасси без расширения значительна выше.