{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Are Symmetra LX Intelligence Modules Universal?


Yes.  There are no country or region specific versions of the SYMIM5.  It is universal and can be used in both split-phase (208/240V) Symmetra LX models as well as 3:1 / 1:1 (220/230/240V or 380/400/415V) Symmetra LX models.


Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: