{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
PowerChute Personal Edition v3.0.x: Installation says the Data Service failed to start

Issue:
PowerChute Personal Edition v3.0, 3.0.1, 3.0.2 : Installation says the Data Service failed to start

Product Line:
PowerChute Personal Edition (PCPE) version 3.0, 3.0.1, 3.0.2

Environment:
All supported Windows OS

Cause:
This issue happens if you do not have the latest service pack of .Net 2.0.

Solution:

1.   Open up the Control Panel

2.  Go to Programs and features

3. In the left panel select Turn Windows features on or off

4.  From the list select Microsoft .NET Framework 3.5.x and then click ok.   Windows will install the service

NOTE: PCPE 3.1 requires .NET 4.0

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: