{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Какие предельные значения напряжения логических состояний для интеллектуального реле Zelio Logic с питанием 12 В постоянного тока?
Напряжение логического состояния "1" больше или равно 5,6 В
Напряжение логического состояния "0" меньше или равно 2,4 В

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: