{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Значение MTBF ( mean time between failure) для интеллектуального реле Zelio Logic серии SR1, где можно найти?
Значение MTBF для интеллектуальных реле Zelio Logic серии SR1 представлены ниже:

SR1A101BD
Температура : 30°C. - 122484 часов (около 14 лет).
Температура : 55°C. - 92396 часов  (около 10 лет).

SR1B121BD
Температура : 30°C. - 76345 часов  (около 8.7 лет).
Температура : 55°C. - 62160 часов  (около 10 лет).

SR1A101FU
Температура : 30°C. - 92671 часов  (около 10.6 лет).
Температура : 55°C. - 61754 часов  (около 7 лет).

SR1B101FU
Температура : 30°C. - 79864 часов  (около 9.1 лет).
Температура : 55°C. - 55792 часов  (около 6.4 лет).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: