Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Коммуникация с контроллерами Twin Line из терминалов Magelis XBTGT

Вопрос (Проблема):
Коммуникация с контроллерами Twin Line из терминалов Magelis XBTGT

Серия/Окружение/Версии:
Twin Line, Magelis XBTGT

Решение:

Для организации подключения контроллера Twin Line к терминалу Magelis XBTGT через двухпроводное RS485 подключение по проколу Modbus необходимо применять кабель, распайка которого представлена ниже:


Twin Line MODB-C DB-9 Magelis XBTGT - RJ-45
******************************* ****************************
3 - TXD - Transmitted Data }
4 - RXD - Received Data } jumpered ------------------> 5 - D0 - Transfer Data

8 - TXD - Transmitted Data, Inverted }
9 - RXD - Received Data, Inverted} jumpered ------> 4 - D1 - Transfer Data

5 - SGND - Earth ----------------------------------------> 8 - SG - Signal Ground

В Twin Line нужно задать следующие настройки:

profilSer : 2 (ModbusRTU)
baudMod: 9600/19200
parityMod: Even
stopMod : 1 Stopbit
toutMB: 1000ms
addrMod: address of Slave device
wordMod: 1 (LowWord-HighWord)

Необходимо задать такие же параметры связи в настройках коммуникации в Vijeo Designer.