Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
В Vijeo Citect V7.1 SP2 настроен на опрос через OFS, но у меня возникли периодические обрывы связи. Есть ли параметры конфигурации, которые могут решить эти проблемы связи?
Вопрос (Проблема):
В Vijeo Citect V7.1 SP2 настроен на опрос через OFS, но у меня возникли периодические обрывы связи. Есть ли параметры конфигурации, которые могут решить эти проблемы связи?

Серия/Окружение/Версии:
Vijeo Citect V7.1 SP2 и старше, OFS v3 и старше

Решение:
Рекомендуется проделать следующее:
1) Увеличение Board Address c 0 до 1000.
2) Добавить следующие параметры в citect.ini
[OPC]
Delay = 100
MaxPending = 255
UseAsyncWrites = 1
UseOPC2 = 1
3) Измените в OFS Configuration Tool.
Max Channels = 4
Max Pending = 255
Device timeout = 15000
Frame timeout = 5000
После добавления всех этих параметров необходимо сохранить проект и перезапустить Vijeo Citect и OFS.