{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Есть ли возможность через скрипт Vijeo Designer прочитать IP адрес, установленный для оборудования, на котором запущено приложение?
Вопрос (Проблема):
Есть ли возможность через скрипт Vijeo Designer прочитать IP адрес, установленный для оборудования, на котором запущено приложение?

Серия/Окружение/Версии:
Vijeo Designer V5.0 SP1

Решение:
Да, прочитать IP адрес через скрипт возможно, если приложение разработано при помощи Vijeo Designer V5.0 SP1 или выше. Ниже пример скрипта:
// --------------- Read existing data --------------------------------------
// data[0] to data[3] hold the IP Address.
// data.length can be used to query the number of elements in the array.
int [ ] data = ModbusEquipment01.getProperty( "Con_IPAddress" );
// Use the data you just received.
for( int i = 0; i < data.length; i++ )
{
PanelIPData.IP[i].write( data[i] );
}

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: