Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Есть ли рекомендации по конвертированию приложений XBTP в XBTN/R?
Вопрос (Проблема):
Есть ли рекомендации по конвертированию приложений XBTP в XBTN/R?

Серия/Окружение/Версии:
Vijeo Designer Lite, XBTN/R

Решение:
Большинство приложений панелей XBTP хорошо работают на XBTN/R.
Однако существует несколько ограничений.
Рекомендации
********************************************
A/ Конвертирование XBTP в XBTN/R
*************************************************
A1/ клавиша ESC
XBTP: клавиша ESC не задействована.
XBTR: клавиша ESC вызывает переход на предыдущую страницу.
A2/ история аварий
- XBTP : история аварий просто отображается
- XBTN/R: для вывода истории сначало нужно войти в журнал аварий
A3/ функциональные клавиши:
XBTP: во время нажатия функц. клавиши F сброс клавиш активируется
XBTN/R: во время нажатия функц. клавиши F сброс клавиш не активируется
A4/ образ функциональных клавиш
- XBT-H/P/E если назначена кнопка на смену экрана то "образ функциональных клавиш" для
этого бита устанавливается в 1.
- XBT-N/R если назначена кнопка на смену экрана то "образ функциональных клавиш" для
этого бита не меняется.
*****************************************************************************
B/ Конвертирование XBTP с портом принтера в XBTR
****************************************************************
Конвертирование из XBTP022110 в XBTR411 при использовании порта принтера
B1/ XBTR не поддерживает те же протоколы, что XBTP.
Для XBTL V4.50 поддерживаются протоколы:
- Modbus
- Modbus Slave
- Unitelway
- PPI
- DH485
- Sysmacway
- DF1
B2/ XBTR не поддерживает формы
B3/ Функция диалоговой таблицы "свободный формат" не поддерживается на XBTR.
B4/ Последовательность конвертирования
1/ удалить все страницы форм из приложения XBTP
2/ IF протокол XBTP поддерживается в XBTR
THEN замените тип терминала XBTP на XBTN
ELSE
- замените протокол на поддерживаемый
- замените тип терминала
END