Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
The NetShelter CX doors are not aligned. Can they be adjusted?
Issue:
NetShelter CX Door Misalignment

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The cause for an uneven door may not be known but it can be corrected.

Resolution:
Make sure the floor is even and, if not, adjust the leveling feet and level the cabinet.
Also, the doors may move slightly in transit. If this happens the hinges can easily be adjusted to fix this. Use a phillips head screwdriver to move the hinge as required.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки