Прямых данных на указание максимально допустимого удаления датчиков для модуля НЕТ.
Максимальное удаление датчиков PT100 или PT1000 во многом будет зависеть от внешних помех,
сечения соединительного кабеля и получения заданной точности, от типа самого датчика.
В обычных условиях рекомендовано датчики размещать в пределах 30 метров,
для 3 проводного подключения может допускаться удаление от 3 до 100 метров,
для 4-х проводного подключения обычно используют растояния не более 50 метров,
чтобы получить высокую точность.
Модуль BMXART0814 имеет АЦП преобразователь на 15 бит + знак,
т.е. одна из самых больших точностей для модулей и чтобы получить высокую точность мы не рекомендуем производить удаление более 50 метров.
Точных данных по удалению датчиков в документации на модули не указывается,
а указывается необходимость соблюдения условий подключения и соблюдения параметров по подключениям.
Полный текст вопроса и развернутый ответ приведен в файле, имя файла «Case_03563912».
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан