Для качественного монтажа коаксиальной сети RIO необходимы следующие инструменты:
Заказной номер Описание
Приминение данных инструментов позволяет исключить проблемы с некачественным соедиением (или его полным отсутствием) в коаксиальных разьемах при
эксплуатации систем контроллеров Quantum на основе сетей RIO S908.
Заказной номер Описание
490RIO00400 | Инструмент для зачистки кабеля RG6/U и RG11/U | RG-6 AND RG-11 CABLE INSTALLATION TOOL | 1 | |
600544000 | Инструмент для зажима RIO кабеля RG-6 в F-коннекторе | RIO CRIMP TOOL | 1 |
Приминение данных инструментов позволяет исключить проблемы с некачественным соедиением (или его полным отсутствием) в коаксиальных разьемах при
эксплуатации систем контроллеров Quantum на основе сетей RIO S908.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан