Issue:
is there a maximum distance of the cables connected between the drive and motor?
Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71
Environment:
All
Cause:
Application notes on motor cable distance.
Resolution:
Length of motor cables from ATV71
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан




Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.