Issue:
Do the ATV12 have Plenum Rating?
Product Line:
Altivar ATV12
Environment:
All
Cause:
Plenum rating on the ATV12
Resolution:
No, the ATV12 drives are not plenum rated.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.