Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Как загрузить программу SoMachine 3.1 в M258 / LMC058 ПЛК с использованием USB флэш-накопителя?
Вопрос (Проблема):
Как загрузить программу SoMachine 3.1 в M258 / LMC058 ПЛК с использованием USB флэш-накопителя?

Серия/Окружение/Версии:
SoMachine 3.1, M258, LMC058

Решение:


Ниже приводится пошаговая процедура:
1. Вставьте флешку в компьютер.
2. Убедитесь, что ваше приложение настроено для запуска «Start in run» или у вас есть вход, предназначенный для запуска контроллера «Run/Stop Input». В противном случае контроллер не будет запускаться после включения питания и останется в режиме остановки.
a. Как настроить запуск контроллера «Start in Run».
b. Как настроить вход, предназначенный для запуска контроллера.
3. Перейдите на вкладку Program tab / Project / USB Mass Storage. Эта настройка «USB Mass Storage» в в меню Project позволяет сохранить весь проект в файловой системе вместе со скриптом управления файлами на USB запоминающим устройстве.
4. Нажмите на Macros / Download App.
5. Нажмите на Generate и выберите корень USB флэш-накопителя, а затем нажмите на кнопку ОК, чтобы генерировать файлы.
6. Выберите Yes, когда появится следующее сообщение.
7. Отключите флэш-накопитель от компьютера и подключите его к контроллеру, который находится под напряжением. Светодиод USB замигает зеленым цветом при передачеданных. В конце загрузки
светодиод USB загорится зеленым. Если была обнаружена ошибка светодиод загорится красным.
8. Выключите и включите питание на контроллере дважды.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
usb6.jpg [30.81 KB]
usb3.jpg [84.6 KB]
usb4.jpg [101.17 KB]
USB1.jpg [154.94 KB]
usb2.jpg [86.07 KB]
usb5.jpg [162.77 KB]