A dataset is a collection of Data Attributes (DAs) grouped together to increase communication efficiency. They are used for reports and Goose messaging. By default there are 2 datasets predefined in the ICD file:
1. StDs dataset includes all status indications provided by all the protection logical nodes present in the Sepam, the switchgear logical nodes, the sensor and monitoring logical nodes and the physical device itself.
2. MxDs dataset includes all measurements values provided by all the measurement logical nodes present in the Sepam
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.