To return Vijeo-Designer back to default state, perform the following steps carefully:
1) Delete the folder and contents of C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame\Environment
2) Delete C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame\Defaults.xml
3) Open Regedit and delete the following key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Schneider Electric\vijeo-frame
If the objects are missing from the window, make sure that the entire \Schneider Electric\Vijeo-Designer\ folder is not set to read-only.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.