{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Do you have a manual or dimensions of the VY1X411CA15?

Facts and Changes

VY1X411CA15

Causes and Fixes

This is a converter from terminal to sub d9. The weight is 420 grams, height is 70 mm, width is 230 mm and depth is 170 mm. Picture in attachments

Schneider Electric Казахстан

Вложения
ATV58F_VY1X411CA15_n.zip [156.99 KB]
Узнайте больше
Изделие:
Узнайте больше
Изделие: