{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What are the control power requirements for the Enercept Network Adapter (ENA)?

Issue
What are the control power requirements for the ENA?

Product Line
Enercept Meter, ENA

Cause
User would like to know control power range for ENA

Environment
Installing ENA

Resolution
The control power requirements for the ENA (Enercept Network Adapter) are as follows: 9-30Vdc or 12-24Vac ; not including power factor, 1.5W max, 125mA max @12Vdc, 65mA max @24Vdc.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: