Question
How do I retrieve meter events and decode the events MV-90 reports?
Answer
The TIM automatically reads the meter Event Log for the same time period an All/Partial read is performed.
To retrieve events:
-Perform an All/Partial Read
-Meter Events -> Event Maintenance -> Choose RecorderID
-Change the Start Date to an earlier date -> Go
Event Codes and descriptions do not match the events recorded in the meter, and not all events are retrieved from the meter.
Look at the latest TIM_Appnote in C:\MV90xi\TIMs for conversion of ION events to MV-90 events.
Original Article#16576
Last Revised: 23 March 2008
Applies To: MV90 Software
Original Author: Ali Beittoei
Internal PMO/PMC
All content © 1992-2008 Schneider Electric
Legacy KB System (APS) Data: RESL192303 V1.0, Originally authored by DaMi on 07/13/2008, Last Edited by DaMi on 07/13/2008
Related ranges: MV90
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.